This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:线圈在额定满电流下会迅速超过热

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807766/lm3488-coil-gets-exceeding-hot-very-quickly-at-rated-full-current

器件型号:LM3488

使用12V 2A 耦合电感器参考设计、并且在低于400mA 的低输出电流下运行良好、不会立即产生副作用。 在我们超过400mA 后、情况会迅速变化。 在1A 时、它在大约30秒内变得非常热(无法接触线圈)。 如果我们尝试2A 电流、它将在大约15秒内达到类似的温度。 输出电压看起来正常、只是过热、主要是线圈。 MOSFET 也在升温、但线圈最明显。

查看不同电流的 vSwitch 波形、我觉得它们是不对的。 该单元以320KHz 的设计频率运行。

以上是50mA 负载。

这是400mA 负载。

上面是一个900mA 负载

最终是2A 负载。

所有负载都仅具有电阻性、仅具有一些引线电感和电容。

是否有提示? 线圈测试对于基本的导率测试来说是可以的、这是 Bourns 目录产品、除非批次有故障、否则我有其他具有相同结果的产品。

提前感谢

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    感谢您使用 LM3488。  它看起来像是反激式设计、对吧?  前两个波形看起来是典型的反激式 DCM、但电压平坦不是平坦的、这表明您的电路中存在一些问题。  最后两个波形看起来像 CCM 波形、但再说一次、电压平坦区不是典型的平坦区。 您可以共享原理图吗?  此外、我还担心您选择的变压器可能不适合支持您的功率级别。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    感谢您使用 LM3488。  它看起来像是反激式设计、对吧?  前两个波形看起来是典型的反激式 DCM、但电压平坦不是平坦的、这表明您的电路中存在一些问题。  最后两个波形看起来像 CCM 波形、但再说一次、电压平坦区不是典型的平坦区。 您可以共享原理图吗?  此外、我还担心您选择的变压器可能不适合支持您的功率级别。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    这是原理图。

    目前、为了进行测试、我们绕过了 Q2。

    谢谢

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您在 SEPIC 中配置了电路、 但原理图与您之前的描述不匹配。  您输出的是12V@4.5A 还是2A?

    无论如何、根据您的原理图、您的开关频率设置为300kHz。  我想您的输入电压大约为8V。  按照 LM3488数据表 SEPIC 设计流程进行快速计算、 您的组件选择不符合数据表建议:您的电感器峰值电流为~5.8A、次级绕组 RMS 电流~3.16A、两者均超过电感器额定值。  因此、您应该选择不同的耦合电感器。   此外、根据数据表、Sepic 交流电容应大于2.5uF、 但您的选择仅为1uF。   

    您能否根据数据表建议更新您的设计?

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    很抱歉、我应该已经说过测试波形是使用12V 电源的。 设计要求是处理7-28VDC 电源。

    输出为12V 2A、@4.5A 是我在另一个工作表中的原理图编辑器标签。

    该设计基于 webench 设计工具的输出。 (我在其他设计中多次使用此工具、并取得了良好的成功)

    所有值和器件均已根据工具中的 BOM 使用。 在某个地方可能会出现间断。 我将进行一些手动计算并重新设计 PCB、以适应并了解我们的工作原理。

    感谢你的帮助。

    此致

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    感谢您的更新。 让我们先关闭这里的主题。  如果您需要重新打开它、您可以关注新帖子或创建新主题。

    祝您好运!

    谢谢、

    Youhao