This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS62090-Q1:CP&CN 电压

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787726/ccs-tps62090-q1-cp-cn-voltage

器件型号:TPS62090-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

输入电压=5V、输出电压=1.1V、请确认 Cn&CP 引脚的相关电压。 (CN=5V?、CP=5+5V?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CN 和 CP 之间使用的电容器为10nF、具有低直流偏置。 电压 CN 将等于输入电压和 CP 2xVin。

    此致、
    Tanvee