This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84424:用于 Xilinx FPGA 的直流/直流电源模块

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603, TPS82130, TPSM84424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807173/tpsm84424-dc-dcpower-modules-for-xilinx-fpga

器件型号:TPSM84424
主题中讨论的其他器件:LMZM33603TPS82130

大家好、

请建议使用以下规格推荐用于 Xilinx FPGA 收发器(Analog Kintex US GTH)的直流/直流模块:

 

1.0V、至少3A 最大 Vo 纹波10mV

1.2V、至少1.33A 的最大 Vo 纹波电压10mV

提前感谢  

BR

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    有多种器件可用于您的应用:TPSM84424、LMZM33603/02、TPS82130、...

    它们将由什么输入电压供电? 他们还需要其他关键规格吗? (小尺寸、同步、瞬态要求...)?

    谢谢、Jason

    jarrigo@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    他们的输入电压为12v、他们正在寻找小尺寸解决方案。
    它们的主要问题是输出电压纹波必须低于10mV。
    建议使用哪种器件来获得最佳纹波穿孔。
    其次、根据 tpsm84428数据表、典型纹波大约为16mV、但使用 webench 时、我会得到小于6.675mV 的仿真纹波器、我对此感到困惑–我应该获取数据表图还是信任 webench 仿真?

    提前感谢。
    此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    为了在整个负载范围内实现一致的纹波、TPSM84424应适合您的应用。 与数据表中的固定数据点相比、我会使用 Weebnch 来确定纹波、因为您可以调整参数。 增加开关频率并添加额外的陶瓷输出电容器将进一步降低输出电压纹波。

    但斯克、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。