请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM84424 主题中讨论的其他器件:LMZM33603、 TPS82130、
大家好、
请建议使用以下规格推荐用于 Xilinx FPGA 收发器(Analog Kintex US GTH)的直流/直流模块:
1.0V、至少3A 最大 Vo 纹波10mV
1.2V、至少1.33A 的最大 Vo 纹波电压10mV
提前感谢
BR
Shai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请建议使用以下规格推荐用于 Xilinx FPGA 收发器(Analog Kintex US GTH)的直流/直流模块:
1.0V、至少3A 最大 Vo 纹波10mV
1.2V、至少1.33A 的最大 Vo 纹波电压10mV
提前感谢
BR
Shai
您好、Shai、
有多种器件可用于您的应用:TPSM84424、LMZM33603/02、TPS82130、...
它们将由什么输入电压供电? 他们还需要其他关键规格吗? (小尺寸、同步、瞬态要求...)?
谢谢、Jason