This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:更高的电离总剂量(TID)

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431, TL1431-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808034/tl431-higher-total-ionizing-dose-tid

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:TL1431TL1431-SP

尊敬的 E2E 支持:

我们的 TL1431 QML-Q 额定 TID 最大值为150krad。

我们是否在更高的 TID 下执行了测试?

在 TL1431 QML-Q QML-V 上测试的最大 TID 是多少

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TISL、

    我不知道在 TID 高于指定的最大值时执行的测试。 我们根据预期器件的运行方式范围来确定最大规格。 此外、我认为您指的是 TL1431-SP、这是我们额定值最高的器件、QMLV 仅达到100k Rad。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mil 级 QML-Q TL1431未指定任何辐射水平。  我们不对 mil 级 QML-Q 器件进行辐射测试、鉴定或评级。   密耳级 QML-Q 器件与太空级器件存在差异、符合辐射标准的器件不能将太空级辐射测试数据应用于密耳级器件。

    航天级 QML-V 器件为 TL1431-SP、符合数据表中所示的100krad 标准。  辐射批次验收测试(RLAT)仅在100krad 的条件下执行。  我们确实将测量值设置为150krad、结果显示在 TL431-SP 产品页面中 TID 特性报告的 Tecnical Documents 选项卡下。  我们没有在高于 tha 的情况下执行任何测试。