This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713P:禁用 ENABLE 时输出为零?

Guru**** 2504755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713P, TLV713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787865/tlv713p-zero-output-when-enable-is-disabled

器件型号:TLV713P
主题中讨论的其他器件: TLV713

您好!

我有关于 TLV71318PDBVR 的问题:这是禁用启用时导致零输出的版本吗? 如果不是这样、那么实现该功能的完整 PN 是什么?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    需要注意的是、当被禁用时、TLV713和 TLV713P 将关闭导通元件。  只要输出轨不由另一个电源供电、输出电容器就会通过负载放电。  TLV713P 版本还包括一个内部放电路径、该路径有助于对输出电容器进行放电。  当 EN 引脚为逻辑低电平时、此路径有效。

    器件命名规则部分可用于了解可订购器件名称。  您可订购的是采用 DBV 封装且具有有源放电电路的1.8V 输出。

    非常尊重、

    Ryan