This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3691:斜降问题澄清

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787937/lm3691-ramp-down-issue-clarification

器件型号:LM3691

您好!

我的客户已确保在加电期间满足此要求:

数据表第16页:  "8.4.2关断模式  .... 当电源电压低于2.3V 时、EN 引脚必须设置为低电平、以便在系统上电和欠压条件下关闭 LM3691。"

这是通过 EN 引脚 Vin 上的电阻分压器实现的加电、同时还具有一个 LP 滤波器(27K+100nF|||10K)。

但在断电时、当输入电压降至2.3V 以下时、EN 引脚仍保持高电平大约20ms。 示波器显示、即使 EN 处于高电平、LM3691也会在此时停止开关。

如果断电以这种方式工作、芯片中的某些部件是否会损坏?  这是违反规范的行为、因此最好提出要求。

谢谢。

B.R M.A.M

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 M.A.M:

    为了更好地帮助您、您能否提供客户系统的原理图以及您提到的示波器图?

    非常感谢!
    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将通过电子邮件离线进行。

    B.R M.A.M