This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:反向电流保护

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807442/lm2941-reverse-current-protection

器件型号:LM2941

你(们)好

是否内置了反向电流保护电路?

我想知道反电动势电阻。

什么是“镜像插入保护”?
此致、
Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    LM2941不包含反向电流保护。 如果您希望在应用中发生反向电流事件(Vout > Vin)、则需要添加外部反向电流保护。 通常、这是使用从 Vout 到 Vin 的肖特基二极管来实现的。

    "镜像图像插入保护"是通孔封装的一个较旧的短语、它指 TO-220封装能够承受向后插入的情况。 在这种情况下、OUT 将与 ADJ 翻转、IN 将与开/关翻转、而不是与 IN 翻转。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好报价、

    感谢您的回答。
    例如、当 Vin = 0V 时、如果 Vout =-200mV、是否会出现问题?
    内部电路中有一个5.6V 肖特基二极管。
    该角色是什么?
    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    LM2941仅用于正电压应用。  如果 OUT 上的电压低于 GND 引脚上的电压、则允许电流从 GND 流过内部路径、进而可能损坏稳压器。  可以通过在 GND 和 OUT 之间添加一个外部肖特基二极管来降低这种风险。  该二极管将为该电流提供可靠的路径。  由于其正向电压特性较低、因此将使用肖特基二极管、当输出电压略低于 GND 时、该二极管可开始导通。

    请务必始终使用 TI.com 上提供的最新数据表。  功能方框图包含一个齐纳二极管、用于显示内部基准。

    非常尊重、

    Ryan