This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:LM3466 COMM 输出

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786844/lm3466-lm3466-comm-output

器件型号:LM3466

大家好、

我的客户希望以菊花链形式连接 LM3466。 是否必须将 LM3466 COMM 输出与其他 LM3466器件连接? 它们的特定用例、这并不是理想情况。

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andreas、

    从数据表中:"为了使 LM3466照明系统正常运行、所有 LM3466的 COMM 引脚都应短接
    或通过与电阻器并联的二极管进行连接。
    图15显示了 COMM 引脚的可选电路、用于通过指示每个 LED 灯串是否处于活动状态
    小信号 LED。 每个 LM3466的 COMM 引脚通过连接到外部测试点 COMM_ALL
    可选电路。"

    如果您使用菊花链连接 Veq、为什么不能使用菊花链连接 COMM? 尽管任何故障情况都可能会导致设计问题、但它仍应正常工作。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们具有分布在不同板上的 LED 驱动器

    如果通过更长的线路连接 Veq、那么电流控制的精度会降低吗?

    `s Δ I 说不将 COMM 引脚与其他驱动器连接-输出端与下拉电阻器的接地端相连?

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    Veq 上的电阻器和电容器用于 LM3466控制环路。  不建议在此连接上使用较长的线路(定义较长的线路)。  此外、如果使用"较长的线路"隔开 LM3466、如何保持 IC 接地基准?  LM3466用作电流共享器件、所有器件均位于一个具有公共接地的 PCB 上。  我想您可以保持 COMM 打开、但如果您运行的是 Veq、电源和接地、为什么不使用 COMM、尽管线束上单独的 LM3466听起来不是一个好主意。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 e2e 中取下