This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19533KCS:栅极、漏极和源极短路

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785541/csd19533kcs-gate-drain-and-source-gets-shorted

器件型号:CSD19533KCS

我将此 NexFET 用于双向功率流、该功率流用于1模式运行开关、而在其他模式下、其反向并联体二极管运行。 我将此开关用于双向直流/直流转换器。 但是、在只有1种工作模式的情况下、一旦电源打开、MOSFET 的栅极、漏极和源极就会短路。 请说明发生这种情况的任何原因。 我将开关 IRF540用于相同的应用、但其反向并联体二极管在第二模式下会受到高加热并消耗高电流。  

如果可能、请建议端子短路的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashima、
    感谢您关注 TI FET。 您能告诉我有关该应用的更多信息吗? 您是将 FET 用作"静态"(即打开或关闭)开关、还是用作开关转换器的一部分、其中 FET 以更高的频率(kHz 或 MHz)进行开关? 发生故障的条件是什么(VDS、VGS、IDS 等)? 如何驱动 FET 的栅极? 如果可以、请与我分享您的原理图。 我将向您发送一个朋友请求、以便您可以将其作为私人邮件发送、而不是在公共 e2e 论坛上发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回复。

    我使用开关在100kHz 的高频下进行开关。 VGS=15V、VDS=48V 和 IDS=2A。我使用15V 电压从 IR2110驱动器驱动 NexFET  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashima、
    您能否通过私人消息共享原理图? 您是否能够查看任何启动和/或开关波形? FET 是否短路或在您关闭电源后恢复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashima、
    我将关闭该线程。 如果您有其他问题、请通过私人邮件与我联系。