This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS790:低电平有效使能 LDO VREG

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS790, TPS775, TPS773, TPS766, TPS774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807605/tps790-active-low-enable-ldo-vreg

器件型号:TPS790
主题中讨论的其他器件: TPS775TPS773TPS766TPS774

您好!

我正在搜索类似 TPS790系列的 LDO VREG:具有低电平有效使能输入。

其他特性包括 Iout = 100-200mA 和 Vout = 3.3V。

谢谢

Antonio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    此应用需要您的输入是什么? 我看到您指定的器件具有10V 的输入电压。 您的应用中是否需要10V 电压?

    如果您不愿意、我建议您选择 LP5907MFX-3.3/NOPB 作为一个不错的选择。

    如果您确实需要10V 输入电压、则 LP2992AIM5-3.3/NOPB 将是一个不错的选择。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的威尔逊、感谢您的回答。 最大输入电压为5V。

    重要特性是低电平有效使能、您建议的器件在大多数 LDO 中都具有高电平有效使能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    感谢您提供信息。 低电平有效使能(关断)功能不是我们在 LDO 上的常见功能。

    遗憾的是、我无法找到 SOT-23封装中的一个。 以下是一些具有此功能的器件:TPS766、TPS773、TPS774、TPS775。  

    如果这些不起作用、请考虑使用监控器或逻辑电平芯片、以实现此功能并使用 LDO。

    此致、

    Wilson