This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM137:TO3封装的电流限制

Guru**** 2812835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808504/lm137-current-limit-of-to3-package

器件型号:LM137

这是输入电压为-4.25V 且输出电压为-1.25V 时 TO3封装的电流限制、无损耗。

Vin-Vout<15V、因此数据表中的电流限制介于0.5A 和1.8A 之间。

在140°C/W 的热耗散和0.5A 的最小电流限值的情况下,结与环境之间的 deltaT 为140°C/W*(4.25V-1.25V)*0.5A=210°C

感谢您的支持

弗朗西斯科 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francesco、

    如果没有散热器、器件可能会在达到电流限值之前进入热关断状态。

    添加散热器将极大地降低热耗散、并使器件能够更容易地达到电流限制、而不是热关断。

    这不应在给定的 Vin-Vout 和温度下改变器件本身的电流限制。

    图2显示了有关电流限制曲线的所有信息。

    谢谢、

    Daniel