This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376-H:TPS2376-H UVLO

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376-H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787893/tps2376-h-tps2376-h-uvlo

器件型号:TPS2376-H

尊敬的团队:

我想确认 TPS2376-H 的应用情况 如果以太网的电压为24V、TPS2376-H 是否正常工作? 无需进行电源检查。 但客户想知道 UVLO 是否会限制 TPS2376-H 的工作? 从数据表中可以看出、UVLO 接近2V、不会影响 TPS2376-H 的工作、  

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:

    没错。 需要调整 UVLO 引脚上的电阻分压器的大小以降低24Vin 的 UVLO 阈值。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师