This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 输出功率

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, PMP7355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787725/tps23753a-tps23753a-output-power

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: PMP7355

 客户使用 TPS23753A ,并发现输出功率为7w@5V、同时调试 POE 电源,且 POE 电源具有异常的热温度

目标功率 为10W@5V,是否有任何解决方案可满足输出功率?Attachement 是 schmatic,提前表示感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raymond、

    请参阅我们推荐的5V 二极管整流反激式参考设计 PMP7355。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师