This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:I2C 总线噪声问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808342/lp5018-i2c-bus-noise-issue

器件型号:LP5018

您好!

我的客户目前正在进行设计、他计划使用 LP5018、但他面临一些问题。

他使用 LP5018芯片来驱动18个 LED。 通过 IREF 引脚上的外部电阻器设置电流限制、每通道的最大电流约为11mA。  使用此芯片时、他驱动6个 RGB LED、有时会遇到 I2C 总线数据信号的一些问题。 总线会产生很大的噪声。 有时、该噪声太高、无法再读取其他 I2C 命令。 这通常在所有 LED 同时激活时发生。

该功能在每个强度下对每种颜色都是正常的、但当所有颜色以全功率一次性激活时、它会损坏。 在最后一次激活后、总线无法再读取信号。

如果降低限流电阻器、从而使流经 LED 的电流更高、则问题发生的频率更高。 因此、不仅在所有 LED 均为全功率时、而且如果他激活、例如在每个 LED 全功率时仅激活红色和蓝色。

下面是一些显示噪声的图像:

  • 总线在100% 18个 LED 时的噪声为11mA

  • 总线上的噪声为100% 18个 LED、电流为15mA

希望所有这些详细信息都有助于理解该问题。 我可以在内部向您发送原理图截图。

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我发送一封电子邮件进行内部讨论、因为这非常不正常、我们需要有关客户电路的更多详细信息。 kenneth-du@ti.com