This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:最好使用导通晶体管将 LM1084 VS 并联

Guru**** 2509915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808457/lm1084-is-best-to-parallel-lm1084-vs-using-a-pass-transistor

器件型号:LM1084

我想知道是否可以并联两个 LM1084以在5V 时获得10A 电流、或者最好改用导通晶体管。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可以并联两个 LDO、以通过镇流电阻器获得高电流输出。 当您尝试构建并行 LDO 应用时、以下 TI 参考设计可能会有所帮助。 使用导通晶体管是一种不同的方法、它也应该起作用。

    还有另一个 TI 设计可实现6A。 请在此处查看:

    www.ti.com/.../tidu421.pdf

    此致、
    Jason Song