This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 120W 高棚 LED 驱动器

Guru**** 2391095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610, UCC256301, UCC25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787490/high-bay-led-driver-120w

主题中讨论的其他器件:PMP20946UCC28610UCC256301UCC25710

您好!

我将设计一个 AC/DC CC LED 驱动器、我在 参考设计中找到了 PMP4317.1、它可以满足应用需求、但我将修改高达1000mA 的最大输出电流。

另一个更好的解决 方案是打造一个具有4个不同控制通道的480/500W LED 驱动器、最大 CC 为1000mA、每个通道均具有独立模拟和 PWM 调光功能。

请在这项工作中帮助我并提供一些建议吗?


在高级方面、谢谢您、
卢卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:

    感谢您关注 TI。 我建议查看 PMP20946、这是一种 PFC + LCC 参考设计。 它仅为200W、但该设计允许对输出电流进行模拟调光。 您将能够在500W 设计中使用相同的方案。

    www.ti.com/.../PMP20946

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。  

    与 PMP4317相比、我看了一下、该设计的效率似乎更低、在调光期间、它对性能的影响更大。  

    由于我需要480W 的总功率输出(4x120W)、并为每个"通道"提供独立调光选项、因此我仍在评估是否最好配备 AIO LED 驱动器或4个专用驱动器、 每个通道1 -我认为最后一个选项会更昂贵、但将来也会更灵活。

    请解释一下为什么您建议将 PMP20946与 PMP4317进行比较? 只需解开这两种解决方案之间的优缺点。

    在高级方面、谢谢您、
    卢卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:

    PMP20946使用具有集成栅极驱动器的 UCC256301 LLC 控制器。 PMP4317使用外部栅极驱动器+栅极驱动变压器。 PMP20946无需辅助电源即可在初级侧提供偏置电源。 PMP4317使用 UCC28610作为辅助电源、在初级侧和次级侧提供偏置电源。

    与 PMP4317相比、PMP20946所需的元件更少、而且解决方案更便宜、但 PMP4317具有更多集成功能、对照明应用有利、因为 UCC25710具有集成式 PWM 调光功能。 UCC25710也位于次级侧、因此可以更轻松地与器件连接以进行调光。 PMP20946中的 UCC256301控制器位于初级侧。

    此致、
    本·洛夫