This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009:不连续工作频率

Guru**** 2524660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787295/lm5009-discontinuous-operating-frequency

器件型号:LM5009

你(们)好

根据数据表、 下文介绍了不连续工作模式下的频率。

频率的变化与上一帖子中提到的 Ton 的变化类似。

在不连续操作中如何? (DCM 的变化量是多少? 这是否与 CCM 相同?)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    在 DCM 下、频率将折返至低得多的频率。 吨相对固定。 关断时间将取决于负载、在 VFB= VREF 之前、HS FET 不会导通。 这与负载完全相关、因此有效开关频率可能非常低。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。 是的、我知道 DCM 中的频率取决于负载、如第8页的公式1中所述。

    因此、根据我的理解、如果每个样本的负载相同、DCM 中的频率变化不大。 (它与 Ton 的变化类似。)

    我的理解是否正确?

    在我们的客户电路板上、DCM 下的样本频率为22kHz。

    (在我的计算中、它是21kHz。 它几乎与计算相同)

    另一个采样为7kHz。 我认为该样本(DCM 中的频率=7kHz)异常。(可能是一个损坏的样本。)

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    计算是近似值、您的客户电路板在不同样片中的频率变化不会出现任何问题。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

    好的。 重点是、在 DCM 中、即使负载相同、也允许在不同采样中存在较大的变量。 对吧?
    (在差分采样中允许22kHz 和7kHz 两个 DCM 频率。)

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    你是对的。

    希望这对您有所帮助?