This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:电压补偿:应用手册 SLUA750中的寄存器名称未知

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808258/bq40z60-voltage-compensation-register-name-unknown-in-app-note-slua750

器件型号:BQ40Z60

大家好、

在使用 SLUA750之后,是否可以精确地确定寄存器的名称和位置?

1) 1)数据闪存电压寄存器在哪里? (BQ40Z60的数据闪存中有很多电压寄存器)


2)电压寄存器在哪里(需要设置为245)? (新名称???)

此致
Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电器电压补偿寄存器位于高级充电算法、充电器子类中。

    变化率出现在充电变化率、电压速率子类中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我需要得到准确的答案。

    在阅读并再次阅读 SLUA750之后,我的理解是:

    1) 1)我们需要将电压分辨率更改为32 (易于修改)

    2) 2)我们需要将电压(基于电池)更改为4052mV

    根据我的理解、如果我们将电压(基于电池)更改为4052mV、固件将计算电压寄存器为245 (在我的情况下)、并提供16379mV 的充电电压

    我对吗?

    所以

    在高级充电算法充电器子类中、有4个相对于"电压"(基于电池)的寄存器!

    这是由温度范围造成的。

    我们是否需要更改所有这些内容?

    如果是,我们是否需要降低其中的一些值以考虑温度补偿?

    如果我错了、请提供建议。

    此致

    Gilles

    1) 1)数据闪存电压寄存器在哪里? ( BQ40Z60的数据闪存中有很多电压寄存器)


    2)电压寄存器在哪里(需要设置为245)? (新名称???)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已关闭、已在 此处回答、https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/807529/2991422#2991422