This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:UCC21520

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7240C, UCC21520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808300/ucc21520-q1-ucc21520

器件型号:UCC21520-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7240C

你(们)好

任何人都知道 VCCI 是否发生故障、VDDA 和 VDDB 是否会发生变化  

对于 ISO7240C、当 VCC1发生故障时、我会遇到问题、另一侧的所有输出都会变为高损坏 MOSFET、我需要一个隔离器 IC、没有这个问题

我希望有人能帮助我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omid、

    感谢您关注 UCC21520-Q1。 我在高功率驱动器组的应用团队工作、可以帮助您解决问题。

    如果 VDDA/VDDB 为高电平并且 VCCI 降至低于其 UVLO 下降阈值、则它将停止传输信号、并且 CHA 和 CHB 输出都将关闭并保持关闭状态。

    在 ISO7240C 上、似乎有一个 CTRL 引脚、用于在输入侧 VCC1断电时决定输出的默认状态。 当您在使用此部件时遇到问题时、如何配置 CTRL 引脚(引脚10)? 如果它是悬空或连接高电平、则输出将在输入侧断电时打开。

    我们的隔离式驱动器没有该引脚、并且始终默认在 VCCI 低于 UVLO 阈值时关闭 OUTA/OUTB。

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果没有、请随时继续提问。

    谢谢、此致、

    John