This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:4S 的充电补偿计算

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807529/bq40z60-charging-compensation-calculation-for-4s

器件型号:BQ40Z60

您好!

我已经制作了一个 xls 文件来计算充电补偿、如应用手册#SLUA750中所述

我对我们的4节电池执行相同的计算。 (随附 xls 文件)e2e.ti.com/.../BQ40z60-charging-compensation-calculation.xls

我的结果是:

将数据闪存电压(基于电池)设置为 4052.
将电压分辨率设置为 32
将电压寄存器设置为 245.

您能否检查并验证更改?

这是唯一要做的更改吗? (数据闪存寄存器中有3个新值)

此致

Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉尔斯、

    这似乎是正确的。 但是、我们的建议是、在投入生产之前、请尝试对样片包进行设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、

    只需确保。

    我们在检查黄金映像之前应用此更改(在您的 Web 工具中)?

    Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用手册中指定的寄存器在哪里?
    我发现电压分辨率设置为32
    但是
    什么是数据闪存电压? 数据闪存中存在很多电压
    什么是电压寄存器(需要设置为245)?

    此致
    Gilles
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    数据闪存电压是指高级充电算法中的4个电压、子类低温充电、标准温度充电、高温充电和精密温度充电。

    没有需要设置为245的电压寄存器。 您所讨论的是电压分辨率。

    您需要在上述子类中设置最小输出电压、电压分辨率和充电电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈哈

    我的新消息和您的第二个答案同时交叉。

    据我所知,我是对的,我对我的问题都有自己的答案

    谢谢

    Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈哈。 希望这能解决问题。 我将关闭两个线程、Gilles。 邦恩机会。