This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22971:使用公式2计算公吨

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808366/tps22971-calculating-ton-with-formula-2

器件型号:TPS22971

团队、

我们数据表中的开关特性显示了某些 CT 值测试条件下的吨值。
我的客户正在努力使用公式2计算这些值。

示例使用

  • VIN = 3.6V
  • CT = 1000pF

使用公式2

  • tON (VIN>0、95V)= 182.840
  • 数据表第6页的状态为198。

如何根据第9.2.2.2章计算 CT 没有问题、但在本章中如何计算吨也不清楚。

如果您有任何想法、请告诉我、或者让我知道我遗漏了什么。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    感谢您与 E2E 联系!

    数据表表中的值是根据实际单位测量的、而吨方程为计算吨值提供了一般建议。 实际上、该公式部分基于表中测量的值、但可能与公式和数据表值略有偏差。

    谢谢、

    黄亚瑟