This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:用于锂电池的 TPS63020。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808269/tps63020-tps63020-for-li-battery

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS63802

尊敬的先生:  

目前、电压为3.6 ~ 4.2的4G、3G 等大多数无线模块 、在上电时、该模块可能需要2.0A 的高电流。   但通常情况下、它由电压为 3.0 ~ 4.2的锂电池供电、TPS63020是否可用于此类电源管理方案? 电压将固定为3.8V、如果电池电压降至3.8以下、会发生什么情况? 输出电压也会下降、还是仍可以保持在3.8V?

谢谢

汉森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hansen、

    降压/升压直流/直流转换器是实现这一目标的理想器件。 如果 Vi 大于 Vo <Vo. 、它会降低电压(降压)、并且它会升高电压 因此、您只需使用反馈分压器设置输出电压(或使用固定输出版本)、无论输入电压如何(只要它处于工作范围内)、都会设置输出电压。

    这里需要考虑一些事项。 对于最大升压因子、输出电流能力最低。 对于您的应用、您需要检查 Vi=3.0V、Vo=3.8V 时的最大 Iout。  

    在本例中、TPS63020很好地提供该电流。 借助 TPS63802、您可以在较低静态电流的情况下获得稍好的性能(更大的 Iout 余量)。  

    此致、

    Julian