This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:OV 事件期间的响应时间(&A);UV 事件

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782166/lm5069-response-time-during-ov-uv-event

器件型号:LM5069

1.我们想知道 LM5069-1器件在 OV 和 UV 事件期间关闭开关的响应时间是多少?

2.当达到 OVP 或 UVP 阈值时、定时器引脚上的电压是否可以充电?

谢谢。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的联系! 您能否分享有关此项目用例的更多信息?

    1A) OV 和 UV 事件的典型响应时间为11us。

    2a)否、计时器在 OV 和 UV 事件期间未激活。 一旦达到 OVP 或 UVP 阈值、栅极将被下拉

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    如果您有更多问题、请告诉我、否则请在解决后关闭此主题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OV 和 UV 检测时间11uS 的设计注意事项是什么?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是指检测所需的最短时间 Vin 高于 OV 或 UV 阈值吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        从设计的角度来看、当 OV 和 UV 事件发生时、响应时间为11uS 是否有任何原因?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是为了确保噪声不会误关断 Vout。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户提出此问题的原因是浪涌测试的持续时间大约为8uS。 执行浪涌测试时、器件将在 LM5069的11uS 检测时间内关断。

    为什么 LM5069的检测时间仅为11uS? 它可以更长至毫秒级吗?

    此致
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请在 OVLO 引脚处添加电容器 以增加延迟。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    如果您没有任何其他问题、请在解决后关闭此主题。

    此致、
    Rakesh