This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:UCC21520

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808305/ucc21520-q1-ucc21520

器件型号:UCC21520-Q1

如何计算 MOSFET 驱动器所需的持续电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omid、

    感谢您关注 UCC21520-Q1。 我在高功率驱动器组的应用团队工作、可以帮助您解决问题。

    平均电流的计算方法与数据表第9.2.2.4节中计算的功耗类似。

    I (avg)= Fsw * Qg + Iq

    fsw 是您的开关频率。

    VG 是栅极驱动器电压、VDD-VSS

    QG 是您的总栅极电荷、由您选择的 FET 决定

    IQ 是您的驱动器静态电流、通过查看数据表中的图4确定。

    此计算将确定每个通道需要多少平均电流。 该电源的设计应留有一定的裕度。 CHA 和 CHB 应设计适当数量的去耦电容、以便在开关期间将 VDD 电源从高栅极驱动电流去耦。 请阅读数据表的第9节、详细了解典型应用设计。

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果没有、请随时继续提问。

    谢谢、此致、

    John