This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5068:LM5068输出电容

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067, LM5068

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785945/lm5068-lm5068-output-capacitance

器件型号:LM5068
主题中讨论的其他器件:LM5067

尊敬的 TI:

我将在原理图中使用热插拔控制器。

电源电压为32~60V、电流为20A、输出电容为390µF μ F。  

我的问题是、由于 OCP、它甚至无法启动1A 负载。

输出电容器时、我需要在感应电阻器前面放置一个电容器。 它可以在满负载范围内良好启动。

这是正常的吗? 我附加了 CS 引脚的波形。

1通道4:VSENSE (引脚5)

2通道4:VSENSE (引脚5)

参数

1.input 电压:32~60V

输出电流:20Amath

3.Rs:1.3m Ω

请告诉我移动电容器时的任何副作用。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noh、

    负载类型是什么? 如果是直流/直流负载、建议使用 PWRGD 来启用负载。 这有助于减少启动负载期间 FET 上的应力以及大容性负载

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    但我无法使用使能功能。
    您能否解释一下 OCP 级别的变化、具体取决于 CAP 位置? 它是否有任何副作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Noh、

    谢谢!
    对于您的系统规格(20A 负载、390uF 电容)、我建议使用 LM5067器件。 它通过功率限制功能(PWR)为热插拔 FET 提供 SOA 保护。

    如果您想继续使用 LM5068、请将以下测试波形发送给我以了解相关信息。 在最大 输入电压为60V
    输入电压、输出电压、计时器、输入电流(探针实际输入电流)
    2.输出电压、栅极、计时器、输入电流(探头实际输入电流)

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Noh、

    您是否能够获得测试波形?

    此致、
    Rakesh