This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:VIN=VINA 条件

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807419/tps63030-vin-vina-condition

器件型号:TPS63030

您好!

我的客户在 VIN 引脚和 VINA 引脚期间直接连接。

这种情况涉及什么?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi、
    VINA 提供多个内部电路、不建议在 VIN 和 VINA 之间具有较大的电压差。
    器件内部的100 Ω 电阻器与接地的小型电容器相结合、可用于滤除内部电路的电源。

    但是、这不是必需的、VIN 和 VINA 之间的短路也正常。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian-san、

    感谢您的信息。

    哪种噪声条件特别不合适?

    例如)瞬时反相 VIN 和 VOUT

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    VINA 上的噪声可能会导致 VOUT 上产生更高的纹波。

    此致、

    Julian