This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:澄清问题

Guru**** 2535050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779920/lm5060-clarifying-questions

器件型号:LM5060

团队、  

您能帮助回答我客户的问题吗:

  • 确认 D4的大小应适合80mA 的瞬态负载电流、该电流仅在故障期间和栅极放电后的短时间内发生。  二极管所需的反向电压额定值是多少?
  • 请确认 Q3、D5和 R2的用途。  我在数据表中看到过、有人提到过它们可以在反极性期间保护 Q2免受 VGS 损坏、但我无法看到导致此问题的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    感谢您的支持!
    我将很快回答问题...

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    对拖延表示歉意。

    当 Vin 变为负极性时、LM5060会由于 UVLO 或 POR 而关闭栅极。 共源极点将通过 Q1的体二极管处于-ve 电势。 如果反极性电压超过 Q2的 Vgs 额定值。 它将损坏 Q2。

    组件 Q3、D5和 R2保护 Q2并按如下方式工作。

    Q3正向偏置-> Q2的 Vgs 短路

    D5钳制 Q3的基极-发射极电压

    R2限制流经路径的电流。

    D4的反向电压额定值应大于 Vin 反极性电压。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您提供上述信息。  请确认以下陈述的正确性:

    1) 1) D4的大小应为80mA 的瞬态负载电流、该电流仅在故障期间和栅极放电后的短时间内发生。  

    2) 2) D5反向电压额定值应大于 Vin 反极性电压。

    3) 3) D5的大小应基于 Vin (max)和 R2值、该值设置流经 D5的电流。  这将在正常运行期间消耗。

    4) 4) Q3 VCE 额定值应大于 Vin 反极性电压。

    5) 5) Q3 Vec 额定值应大于 LM5060的 Vgate (max)。

    6) 6)选择 R2值以保持 IC/IB > 10、作为指导原则。

    问题:

    1) 1)什么是 Q3的已接收 IC?

    此致、

    Bryan DeMaster

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    1) 1) D4的大小应为80mA 的瞬态负载电流、该电流仅在故障期间和栅极放电后的短时间内发生。
    a)正确。 D4应支持80mA 的电流、D4的反向电压额定值应大于 Vin 反极性电压。

    2) 2) D5反向电压额定值应大于 Vin 反极性电压。
    a)是的

    3) 3) D5的大小应基于 Vin (max)和 R2值、该值设置流经 D5的电流。 这将在正常运行期间消耗。
    a)正确。 该结构在正常运行中正向偏置

    4) 4) Q3 VCE 额定值应大于 Vin 反极性电压。
    a)是的

    5) 5) Q3 Vec 额定值应大于 LM5060的 Vgate (max)。
    a)对

    6) 6)选择 R2值以保持 IC/IB > 10、作为指导原则。 什么是 Q3的预期 IC?
    a)建议保持50~100mA 的 IC。


    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    澄清第6题。  

    Q3的50~100mA IC 来自哪里?  

    什么限制了该电流、消耗该电流的路径是什么?

    假设该电流仅在反极性条件下消耗?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    在稳态反极性条件下、不会有任何电流流动。 50-100mA 的典型值来自 Vin 瞬态期间的瞬态栅极放电(Vin 从+ve 快速变为-ve)。 这将是非常短的间隔(几 us)。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    您能否分享系统要求和应用用例详细信息? 还有其他问题吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    系统要求在8-32V 电压下运行、持续电流消耗至少为10A。  应用用于反极性保护以及提供一个"E-Stop"类型功能来关闭到下游组件的电源。

    我还有几个问题:

    1) 1)如果不使用 UVLO、则数据表中的状态为连接到 VIN。  我想为将来可能使用 UVLO 提供设计保护。  在反极性条件下、我是否组装0欧姆电阻器或是否需要在电源和 UVLO 引脚之间提供一些电阻?  此外、虽然数据表中的状态与 VIN 绑定、但图41显示了两个"VIN"名称...一个是进入的电源网、另一个是 LM5060引脚本身。  图41显示了连接到 VIN (电源网)的情况。  是这样吗?

    2) 2) OVP 的问题类型相同。

    谢谢、
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您提供详细信息。
    您可以使用0欧姆电阻器连接到器件 VIN、但如果您希望精确监控"进入的功率网=不带二极管压降的实际输入电压"、请使用50k 至100k 的电阻器连接到"进入的功率网"。
    www.ti.com/.../tiduc41a.pdf 中的图-16

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    如果您没有任何其他问题、请在解决后关闭此主题。

    此致、
    Rakesh