This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:TPS61230瞬态

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807897/tps61230-tps61230-transient

器件型号:TPS61230

各位专家:  

我使用 TSP62130设计电路、  

输入:4.75~5.25V

输出:5.1V

最大输出电流:2A

当我测试瞬态性能时、我添加了一个 CFF 27pF 来改善瞬态、I = 0.5~2A @ 1A/us

但它仍然超过了我的设计规格(4.895~5.355)、并增加了 CFF 的电容、结果不变。

此外、我在耳托和输入端添加更多电容器、这不起作用。

还有其他方法,我们可以尝试改善瞬态吗?

C100 = 27pF (请忽略显示的 PIC 值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    为了降低负载瞬态过冲、您可以并联添加更多输出陶瓷电容器。 另一种方法是使用0.47uH 电感器来增加穿越频率并使用稍大一点的 CFF。

    我很好奇、为什么您在 Vout 和 R90之间添加 TVS 二极管?

    即使如此、将过冲降至5.355V 以下真的很难。 您为什么需要如此小的过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    谢谢您的回答。  

    这不是 TVS、而是 区分不同网络的短焊盘。

    原因所需的设计规格、我们需要输出精度< 5%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    明白。 您是否尝试过使用多个22uF 陶瓷输出电容器?