This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:如何计算无源组件值以实现环路稳定性(COMP 引脚)?

Guru**** 2768525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807494/tps61088-how-to-calculate-passive-component-values-for-loop-stability-at-comp-pin

器件型号:TPS61088

您好!

我在应用中使用 TPS61088。 我的应用要求如下所示。   

输入电压(V)

3 - 4.2

输出电压(V)

6.6.

最大输出电流(A)

1.5

我在选择无源组件以实现环路稳定性(在 COMP 引脚)方面没有什么疑问。 请说明为 GEA (放大器的跨导)和 D (开关占空比)选择的值,以计算无源组件值。

请查找数据表链接以供您参考(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61088.pdf)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉、数据表上的方程式存在混淆

    请使用 GM 替换 GEA*REA 。

     

    对于该跨导放大器、数据表上的公式不清楚。 请使用以下公式:

     

    1)     控制级:gc=gm * Zcomp à Zcomp 是补偿网络的阻抗。 由于 C13比 C8要小得多,因此最后:

                    , 数据表中的公式直接使用 f_comz、f_comp1、f_comp2

    2)     功率级(DM 为占空比、Rsense = 0.08、Cototal 为有效输出电容、Lm 为电感)

       

    3)     网络分频:gdiv=vref/vo

     

    将公式(1)、(2)、(3)相乘、即可得到总环路增益。

     

    因此,您感兴趣的公式是:

    f_comz=1/(2ᴨR8C8)、  

    F_COMP1=1/(2ᴨR8C13)、

    F_COMP1=1/(2ᴨReaC8)

    Rea 的值非常大(5Mohm)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈海伦:  

    感谢您的快速回复。 我是直流/直流升压转换器的新手。 我不完全了解升压转换器的环路稳定性。  

    您能给我提供用于计算 COMP 引脚上的 R5、C5和 C8的公式吗?

    在 R5公式中、请给出要选择的值来计算 D (开关占空比)和 GEA (放大器的跨导)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    您可以从数据表第17-18页找到公式。 GEA =0.00019 A/V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的陈海伦:

    感谢您的回答。 此外、请说明公式中要使用的 D (开关占空比)值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    D 由 Vin、Vo 决定。  Vo=Vin/(1-D)、使用此公式、您可以计算出 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈海伦:  

    根据上面的公式、D 值随着输入电压的变化而变化。  

    在我们的应用输入范围为3V 至4.2V 时、您能建议 Vin 值来计算 D 吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以使用 Vin=3.6V。