This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:VLIM

Guru**** 2812095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786750/bq24725a-vlim

器件型号:BQ24725A

你好

     客户选择 RSR 10mΩ Ω 并测量 VLIM 电压以获得 ICHG=2A。 但在通过 E-load 进行实际测量时、实际充电电流仅为1.4A。 但是、如果更改 ILIM 电阻器值、充电电流可能会超过1.4A。 我能否知道这种情况下的误差是多少? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、
    您能建议您的 ILIM 引脚电阻器设置吗? 您的充电电流设置 Reg0x14H 是什么?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
    此致