This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:OUTpin 的最大额定值

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808136/lm5060-maximum-rating-of-outpin

器件型号:LM5060

你(们)好

我的客户有疑问。

客户参考以下文档。

http://www.ti.com/lit/ug/tiduc41a/tiduc41a.pdf

客户对本文档中的 P22图27有疑问。
尽管输出电压降至-3.25V、但 LM5060输出端子的最大额定值为-0.3V。
即使施加了-3.25V 电压、LM5060也不会损坏吗?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishi、

    感谢您的支持!

    如 LM5060数据表"6.1绝对最大额定值"下的注释所述。 如果流过 OUT 引脚的电流受到限制、则可以接受更高的负电压。  

    在 TI 设计 http://www.ti.com/lit/ug/tiduc41a/tiduc41a.pdf 中 、OUT 路径中的电阻器 R1 (图16)会限制电流、不会对 LM5060造成损坏。

    此致、

    Rakesh