This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:是否有适用于 Lm27762的 SOIC?

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784251/lm27762-is-there-any-suitable-soic-for-lm27762

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件: LM2776

您好~

我是韩国首尔光云大学学生。

首先、我购买了 Lm27762。 但是尺寸太小了… 此外、我们希望在试验电路板上实现。

是否有适用于 Lm27762的 SOIC?   我们的需求是 SOIC 引脚12

但是、在任何地方、我都无法获得它... 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄禹锡

    在此情况下、我认为最适合您的解决方案是订购 LM27762 EVM:

    www.ti.com/.../lm27762evm


    谢谢你。

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、我们必须在试验电路板上执行它。 那么、您会推荐合适的 SOIC 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄禹锡

    遗憾的是、我不知道 SOIC 适配器板有什么替代方案可以在这里为您提供帮助。 Soics 通常没有散热焊盘、此外、您的系统需要特定的布局才能正常工作、如 D/S 的第10.2节所示

    LM2776具有明显的引线、更易于处理、因此对于您的应用而言是更好的选择。 然后、您必须采用另一个 SOT 封装器件来为您的正电源轨供电。

    希望这对您有所帮助、谢谢。

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄禹锡

    我没有听到您的反馈。 除非您有任何后续问题、否则我将考虑结束本主题
    请在下面回复。
    非常感谢!

    此致、

    Dorian