This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 进入电池 leran 模式

Guru**** 2560220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786297/bq24780s-bq24780s-enter-battery-leran-mode

器件型号:BQ24780S

尊敬的所有人:

 电池已充满电、想要进入电池充电模式、但0x12寄存器 无法将8109更改为8129、因此无法进入电池充电模式。如果 有好的建议、请解决此问题。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表中有关学习模式的第7.3.7节。 如果您的电池电压高于电池电量耗尽阈值且 REG0x12[5]= 1、则 BQ24780S 将进入学习模式。以及您的/BATPRES 引脚设置如何? 您能否将任何数据写入 BQ24780S 寄存器?

    谢谢

    7.3.7电池学习周期

    电池学习周期可通过 REG0x12[5]激活。 启用学习后、系统将从电池接收电源、而不是由适配器关闭 ACFET/RBFET 并打开 BATFET。 学习功能允许电池放电、以便在整个放电和充电周期内校准电池电量监测计。 当电池电压低于电池电量耗尽阈值时、控制器自动退出学习周期。 系统通过关闭 BATFET 和打开 ACFET/RBFET 切换回适配器输入。 在学习周期之后、REG0x12[5]被自动复位为0。

    当电池在学习模式期间被取出时、BATPRES 从低电平上升至高电平、并且器件退出学习模式。 ACFET/RBFET 在100µs μ s 内快速导通、以防止系统崩溃。 BATPRES 触发的启动速度快于电池电量耗尽比较器触发的启动速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这是 IP3电源工程师设计说明。以上设置用于电池充满电时的工厂测试。

    如果电池电量低于100%,REG0X12[5]可以写入1,电池可以进入学习模式,当电池充满电时 ,REG0X12[0]  自动设置为1,我们无法将  REG0X12[5]写入 1。

    下面是我们的寄存器设置。

    ChargerOption0 12小时 8108
    ChargeOption1. 3BH Ce00
    充电器选项2. 38小时 384
    充电器选项3. 37小时 9c44.
    ChargingVoltage 15小时 3390
    ChargingCurrent 14小时 09C0
    输入电流 3个 FH 0B00
    DisChargeCurrent 39小时 1600
    ChargeProchotOption0 3通道 4a74.
    ChargeProchotOption1. 3DH 593F
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据您的描述、如果您没有写入 reg0x12[0]、那么无论电池是否已满、强制 BQ24780S 进入学习模式都不是问题。
    我是对的吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    否!

    电池已充满电 、reg0x12[0]将自动更改为1、我们无法控制、任何建议更改此自动链接。

    当电池充满电时, reg0x12[0]=1,我们无法写入寄存器强制电池进入学习模式。

    但是、当电池未充满电 时、reg0x12[0]= 0、我们可以写入寄存器强制电池进入学习模式。

    因为客户必须测试充满电的电池进入学习模式。我们无法测试此类产品!

     您的  

    fordring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在我们的 EVM 板中、我们没有遇到类似的问题。 因此、根据您的情况、我们是否有机会直接在您的电路板上检查您的问题。 请将您的联系人发送至 paulyeh@ti.com、我将首先关闭此主题。
    谢谢