This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ24040:BQ2404X 系列器件原理图和布局回顾

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24090, BQ21040, BQ24050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787791/faq-bq24040-bq2404x-family-devices-schematic-and-layout-review

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ24090BQ21040BQ24050

大家好、团队成员

我已经完成了设计和布局、有人可以为我进行审核吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于原理图和布局审查的 BQ24040和 BQ2404X 系列检查清单。

    这也适用于 BQ21040、BQ24050和 BQ24090系列器件。

    以下各项是在器件原理图和布局审查期间需要检查的要点。 请注意、某些要点可能不适用于您的特定器件。

    原理图/布局:

    1. 引脚1–IN、需要1uF 至10uF 的输入滤波电容器范围。 找到靠近器件的位置。 应为具有良好高频响应的陶瓷电容器(MLCC)。 输入端的电压可能具有较宽的范围、以匹配可能的电压范围。

    2. 引脚2–ISET、用于设置输出电流的接地电阻器应位于器件附近、并能很好地返回散热焊盘。

    3. 引脚3–VSS、接地至散热焊盘

    4. 引脚4–PRETERM、用于设置预充电和终止电流的接地电阻应位于器件附近、并可很好地返回散热焊盘。

    5. 引脚5 --/PG,需要集电极开路输出上拉。 如果不使用、则可以悬空。

    6. 引脚6–NC (无连接)–开路

    7. 引脚7–ISET2、USB100/500选择引脚上拉、下拉或悬空。

    8. 引脚8 --/CHG,需要集电极开路输出上拉电阻。 如果不使用、则可以悬空。

    9. 引脚9–TS、连接到电池组或板载的 NTC 电阻器以限制充电的温度范围。 如果不使用、则使用10k 接地。 注意如果与可拆卸电池组一起使用、则建议使用 ESD 保护或额外滤波。

    10. 引脚10 -- OUT,所需的输出滤波电容器1uF 至10uF 范围。 找到靠近器件的位置。 应为具有良好高频响应的陶瓷电容器(MLCC)。 电压将被调节至比可使用的输入电压低4.2V 的额定电压。

    11. 散热焊盘–线性稳压器可能具有较高的功率耗散。 通过多个导孔连接到热平面。

    ISET 和 PRETERM 电阻器上的功率耗散非常低、并且封装尺寸很小。

    另请参阅数据表第11节的布局部分。