This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:覆盖适配器电流限制

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808086/bq24618-adapter-current-limit-override

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件: bq24600

我有一个涉及具有高系统电流消耗(60-120A)的6S 锂聚合物电池的应用、我希望将电池作为备用充电、并且通常使用适配器线路为我的系统供电。 该文档指出、适配器电流有10A 限制、并且当适配器电流受到限制时、ACDRV 线路用于在电池充电和系统负载之间共享电流。 不过、对于我的应用、适配器电流可以视为无限。 是否有办法在适配器输入上绕过此10A 电流限制、同时仍保持电池已充电并准备好作为备用?  提前感谢!

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果 ACP-ACN 电压超过 ACSET 设定的输入电流限值、充电电流将减小。 如果您的负载通过 ACx 电阻器持续消耗超过120A 的电流、您可能不会看到任何电池的充电电流。

    您可能会短接 ACN 和 ACP 之间的连接、同时仍将 ACN 和 ACP 线连接到系统电源轨。 这实际上表现为 ACx 差分感测上的0欧姆连接。 但是、我想非常清楚、这是 BQ24618的一个未表征用例、因此其效率未知、您需要对其进行彻底评估。  

    我在这里看到的另一个问题是您需要在输入背靠背保护和 BATFET 上使用的 FET 的尺寸。 为了处理您所描述的功率、由于 Qg 的大小太大、及时打开这些 FET 的逻辑可能会中断并完全无法打开它们。 您可能希望将 BQ24600等器件视为纯电池充电器、并拥有一个单独的、功耗更优化的电源路径选择控制器或电路、以便在备用情况下连接电池。

    此致、

    Joel H