This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:TSET 电阻器选择指南行

Guru**** 2537350 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786520/ucc28064a-tset-resistor-selection-guide-lines

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: UCC256301

您好,

我正在使用 UCC28064A IC 和 UCC256301进行电源设计。 IAM 计划在考虑电感器尺寸的情况下使用40KHz 作为我的最小频率。 但是、使用数据表中提供的公式、我无法获得预期值。 完全不同。

我的 KBO = 61.9

TON MAX-18US

Vmin=85VAC

使用此公式、我可以获得预期值。 此公式是否正确? 是否有人可以帮助我解决此问题?  

Tset 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎无法从数据表中的公式中获取 Tset、但随后列出了两个公式、您说您可以获得预期值。
    ----您能否澄清数据表中哪些公式不能用于获取预期值,以及您的预期值是什么?

    您询问"此公式是否正确?" 您是指您列出的两个公式吗?

    如果您想快速获取 Tset 而不是停留在此处、您可以使用 Excel 电子表格进行设计吗? www.ti.com/.../sluc645

    如果您想查看和查看数据表和设计计算、请提供您的计算详细信息、并指出您认为哪些内容不正确或超出您的预期、以便我们可以帮助您进行审核?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    根据 Excel 表格、预期值为75至80K 欧姆。 但使用数据表公式,它将超过100Mohms。 我确定我的计算器运行正常。  

    对于设计计算、我在上一帖子中提供了所需的数据。  

    原因

    KTH_MIN = 0.36

    KTL_MIN=3

    请告知我遗漏的内容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您的计算详细信息、说明您是如何获得100Mohms 的。 您的消息必须显示您的所有计算详细信息、以便我们可以检查在哪里找到不同的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何获得100M 的? 如果将您的与下面的进行比较、您在哪里有所不同?

    我需要像下面那样显示您的详细信息、以便我们能够帮助您找到不同之处。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    公式中的值是正确的,但是,

    请注意、Ton_max 为18uS。 IE 18x10-6

    然后 、分母中的10-6将转到分子我猜、这85.1k 将变为85.1x103   x106

    整个值将超过85Mohms。  

    如果我错了,请纠正我的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、KTH_MIN = 0.36uS/V 因此、我们在18us 年以0.36uS/V 的时间取消了我们的订单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的关注。 现在、我清楚地看到了我错过的地方。