This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:DRV 源电流为何如此低? 它是否会导致严重的膨胀损失?

Guru**** 2527460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807944/ucc28742-why-is-the-drv-source-current-so-low-will-it-lead-to-high-swtiching-loss

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件:UCC28C45

 客户正在寻找高效辅助解决方案(<30W)、 并且之前使用过 UCC28C45。 我现在推荐使用 UCC28742、但他们很困惑 UCC28742的 DRV 源电流为30mA、而 UCC28C45的 DRV 源电流为1A。   UCC28742的开关损耗是否会非常高、高电压 MOSFET 的驱动电流是否如此低?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC28742可在 DCM 谷底开关模式下运行、因此30mA 驱动电流足以支持高达80kHz 的开关频率和100W 以上的应用、尤其是交流离线区域。

    UCC28C45可用于更高的开关频率和 CCM 运行。 CCM 运行需要更高的驱动电流-这就是它具有1A 驱动电流的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的深入见解!