This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022电源单元的多个输出能否连接在一起以增大输出电流?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785863/lm5022-can-multiple-output-of-lm5022-power-unit-be-tied-together-to-increase-the-output-current

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5170

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 LM5022用于他们的新产品。

 他们有一个奎斯特。

 问题1. LM5022电源单元的多个输出能否连接在一起以增大输出电流?

 此外、他们还为另一个项目制定了电源开发计划。

 其电源 规格 如下所示。

 VIN=16V (直流)

 Vo = 125V

 IO=8A (无隔离)

 问题2. 您是否有适合上述规格的解决方案?

      如果您有任何解决方案、请告诉我吗?

 如果您愿意、我们将不胜感激。

 此致、

 Kazuya Nakai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya-San、

    感谢您的参与。 LM5022是一款电流模型控制器、自然支持多个并行器件。 但是、您需要执行以下操作:
    (1)通过将从器件的 FB 引脚连接到 GND、并将其 COMP 引脚连接到主器件的 COMP 引脚、将一个 LM5022用作主器件、将另一个用作从器件;
    (2)为每个 LM5022提供外部时钟束角以同步其开关、从而避免拍频。
    (3)如果要进行交错操作、应向每个 LM5022提供180度相移时钟信号。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    非常感谢您的回复。

    我理解您的说法。 但客户请求的功率为125V * 8A = 1kW。 我认为外部 MOSFET 至少需要驱动60A 以上、因为 VIN = 16V。 如果使用两个 LM5022、则每个 MOSFET 至少需要驱动30A。

    根据您的经验、您认为 LM5022可以驱动此类 MOSFET 的栅极吗?

    请给我回复。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya-San、

    1kW 是 LM5022的功率太大、即使是两个并联的功率也是如此。

    我建议您考虑使用 LM5170、但将其与二极管整流器配合使用、即仅驱动低侧 MOSFET、而不使用高侧。 LM5170具有非常强大的驱动器(5A pk)、并且是双相。 它应支持1kW 功率。

    谢谢、
    Youhao