This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022 (PMP20497) OCP 调整

Guru**** 2519240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807602/lm5022-lm5022-pmp20497-ocp-adjust

器件型号:LM5022

您好、Garrett、

在 E2E 问题之后。

客户将当前转换比率调整为100:1。 并调整 R12、R13、R14的电阻值。 测试后发现输出功率限制为客户所需的功率。
抱歉、调整这些器件的参数是否正确?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    原始参考设计电流感应变压器为100:1、那么您的客户对电流互感器究竟做了什么? 此外、您能否更具体地说明该问题?

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Youhao,
    (1)VIN = 12V、Vout = 55V (60W)
    (2)VIN = 57V、Vout = 55V (60W)
    如果您需要客户的 sch。 请向我提供您的电子邮件地址。 我将通过电子邮件发送给您。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    您的客户在哪个功率级别开始看到问题(功率受限)? 您能否联系您所在地区的 TI FAE 或销售人员、并让她/他通过 TI 公司电子邮件系统向我发送原理图?

    谢谢、

    Youhao