This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM34936-Q1:LM34936-Q1

Guru**** 2513815 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808096/webench-tools-lm34936-q1-lm34936-q1

器件型号:LM34936-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的所有人、请提供您的帮助

这是我使用 WEBENCH 的第一个设计

webench.ti.com/.../SDP.cgi

在 μ bοοst 模式下

Q3和 Q4持续发泡

有什么想法吗?

e2e.ti.com/.../LM34936QPWPRQ1.PDF 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些答复是如何跳转到下一个窗口的。  请参阅下面的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marinos、

    感谢您使用 LM34936-Q1。  您的 Q3和 Q4的额定电压是多少?  我无法根据您的原理图上的器件型号找到数据表。   

    此外、您的原理图未显示 FB 引脚连接。  您是否让 FB 保持开路?  或者您没有显示整个原理图?  如果您将 FB 保持断开状态、则您的电路将以开环方式运行、并且可能会产生过压、从而损坏升压 FET。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi