This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:100%占空比时的软启动持续时间

Guru**** 2549960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807763/lm5122-q1-soft-start-duration-when-100-on-duty

器件型号:LM5122-Q1

大家好、

当 Vin>=Vout 和100%占空比时、您能告诉我软启动时间吗? 输出电压是否会突然上升? 还是 SS 引脚电流通过10uA 软启动电流源为 CSS 充电?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    如果 Vin>=Vout、Vin 将传递到 Vout。 如果已应用 Vin、但 IC 已禁用、则高侧 FET 体二极管会将输入功率传递到输出、并且 Vout=Vin-VF、其中 VF 是高侧 FET 的体二极管。  启用 IC 后、10uA SS 电流源将为 CSS 充电、使其达到1.2V 阈值、高侧 FET 将导通、您将看到 Vout 突然从(Vin-VF)跳转到 Vin。  

    如果您在施加 Vin 时启用 IC、您可能看不到 Vout 电压跳变、因为 FET 可能已在输出电压建立之前开启。   


    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi