This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池电压和电池组电压之间的差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787274/bq28z610-difference-between-battery-voltage-and-pack-voltage

器件型号:BQ28Z610

尊敬的 TI 专家:

我的客户在测试 BQ28z610时发现类似问题。 他们完成 校准、 电压 差约为5mV、学习后、许多电池组   在"电池电压"和"电池组电压"之间的电压差 均高于40mV。  客户测试设置和清除 REST 标志,结果相同。 他们发现电流一直为0、电池组没有负载、只是与 EV2300连接
您能不能帮助您说明导致这种现象的原因? 这种现象是否会导致测量仪表工作正常的风险? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果由于 PCB 中的电阻而产生电流、则电池组电压将更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的康康港:
    感谢您的帮助,如果客户进行电路板校准,会更好吗?