This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:输入为40V~57V、LM5022的输出为54.5v

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787430/lm5022-the-input-is-40v-57v-the-output-is-54-5v-for-lm5022

器件型号:LM5022

大家好、

我的客户现在正在使用 LM5022。  输入为40V~57V、输出为54.5v、当输入电压为53.5~55.5v 且负载电流为0.4A 时、输出将具有大电压纹波。 我们知道这是因为二极管和环路。 但电压纹波太大。 我们是否有改进方法? 谢谢。

(黄色是输入、蓝色是输出、红色是 VDS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我们正在研究这一问题,并将在明天回来。

    谢谢、
    Youhao