请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2549Q1EVM-729 主题中讨论的其他器件:TPS2549
大家好、团队、
当您有机会时、请查看以下客户问题:
我们已经在 TPS2549 EVM 上完成了初始测试、似乎运行良好、但 Samsung 平板电脑存在问题。 在选项卡 A 上、DCP 设置将以1.73A 的电流为平板电脑充电(屏幕关闭、1.22A、屏幕打开)。 但是、当配置为 CPD-SPD 自动开关模式时、屏幕打开或关闭时、最大充电电流限制为~1A。 旧选项卡2的问题相同、其中 DCP 为1.58A、但 CPD 再次为~1A。
我们主要关注 CPD-SPD 自动切换模式、但我测试了其他模式、只是为了收集有关该模式的一些数据。
您之前是否曾看到过这种情况、DCP 模式不同于 CPD 模式? 我想知道为什么在 CPD 模式下它不会消耗全部电流?