This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:轻负载开关频率

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807844/tlv62565-light-load-switching-frequency

器件型号:TLV62565

你好

      下面是输入电压3.3V、输出电压1.2V/15mA 轻负载开关频率波形。 最小值为2.442MHz、最大值为2.449MHz。  正确的轻负载开关频率、原因是开关频率为1.5MHz。 谢谢。  

  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如数据表中所述、1.5MHz 开关频率(PWM 模式)为中等到重负载、而您提供的波形以 PFM 模式运行、PFM 模式的开关频率应低得多。 顺便说一下、Fsw 大约为220~230kHz、而不是2.44MHz。 我建议使用示波器的光标功能来精确测量它。

    此致、

    Excel