This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:TLV733P 负载瞬态

Guru**** 2533730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807706/tlv733p-tlv733p-load-transient

器件型号:TLV733P

尊敬的先生/女士

规格 似乎没有指定测试条件。 我能知道这张图片的测试条件吗? 输入和输出电压? 我的客户似乎关心压降和电压上升。

以下是我客户的英语问题翻译。

--

您能否与我确认线路瞬态 Vin 规格的测量条件为从几 V 到几 V?
Vout 的标度是否为1V/div?

--

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    典型特性曲线的一般测试条件可在页面顶部找到、与电气特性表的一般测试条件相似。  因此、Vin 的起始电压为 Vin = Vout (nom)+ 0.5V 或2V (以较大者为准)。  由于该曲线使用 TLV73318PDBV、因此我们知道 Vout 等于1.8V。 因此、在曲线的乞讨和终点处 Vin 为2.3V。  曲线中列出了 Vin 和 Vout 的刻度。  Vin 为2V/分段、而 Vout 为1V/分段。  必须注意的是、Vout 是交流耦合的。

    非常尊重、

    Ryan