This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715:关于最小负载电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807893/tps715-about-minimum-load-current

器件型号:TPS715

当12V 以空载方式输入到 TPS71550时、输出电压不是5V、而是10V 或更高。
此器件是否指定了最小负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TPS715没有稳压所需的最小负载电流。 当输出电压偏置高于调节点时、传统的线性稳压器无法灌入电流来下拉输出电压。 相反、将电压拉回稳压取决于负载。 因此、在调试时、重要的是要寻找可能会将输出电压偏置为高电平的意外泄漏路径。 常见的意外泄漏路径是残余磁通、对于需要多个输入轨的负载、在负载内部的两个轨或二极管之间形成一条路径。

    非常尊重、
    Ryan