This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:PG 功能

Guru**** 2517340 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782296/lp5912-pg-function

器件型号:LP5912

你好

我想检查 PG 的上拉电压是否可以连接到其他 电源而不是 Vout?  我使用的是 LP5912-1.2、因此如果 PG 上拉至 Vout、则在 IC 启动后 PG 引脚上的电压为1.2V、该1.2V PG电 压太低、无法启用我的第二个 IC、因此我想将 LP5912 PG 引脚上拉至更高的电压、例如 LP5912的 Vin_3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    是的、PG 是一个开漏输出、可上拉至任何高达6.5V 的电压轨、这是 PG 的最大建议电压。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan
    因此,如果我将 PG 上拉至 LP5912的 Vin,而不是 Vout,在这种情况下,在加电期间,当 Vin 小于1.6V 时,PG 是否为高电平?然后 Vin 超过1.6V,PG 将为低电平,然后 Vout 达到 PGVhth,PG 将为高电平。对吗?
    因此,如果我将 PG 连接到二级器件的使能引脚,二级器件可能是假使能? (二级器件的使能阈值为1.3V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    PG 电路需要一些余量才能正常工作。 因此、当 Vin 低于建议的最小 Vin 时、下拉 FET 可能无法完全导通。 如果发生这种情况、则可以正确地看到 PG 信号可能是逻辑高电平。

    非常尊重、
    Ryan