This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:在 EMI 方面、哪一个更好的 LM25141或 LM25145?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787459/lm25145-at-the-point-of-emi-which-is-better-lm25141-or-lm25145

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件:LM25141

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LM25141和 LM25145、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

在 EMI 方面、哪一个更好的 LM25141或 LM25145?

我可以在数据表上找到任何差异。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    LM25141具有扩频功能(DITH 引脚)、有助于降低 EMI。 建议将 LM25141用于低 EMI 应用。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的信息并加以考虑。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一